This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:DDR 布局问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499519/am69a-question-for-ddr-layout

器件型号:AM69A

工具/软件:

尊敬的专家:

DDR 布局指南中的 PS11 (T 分支:35/70)与 EVM 板(33/66)(例如 CA 信号)不匹配。 我们应主要提及哪一个?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    33欧姆和35欧姆之间的差异非常小- PCB 蚀刻容差将具有比这更大的变化-因此实际上并不重要。  T 分支 PS12可能无法实现。  建议尽可能减小布线宽度、以实现"尽可能接近所需"。  因此、33/66比35/70低一点、因此将稍微接近 PS12目标。  因此、EVM 采用了33/66格式。