This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:TDA4AEN GPIOMUX 中断映射

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499554/tda4aen-q1-tda4aen-gpiomux-interrupt-mapping

器件型号:TDA4AEN-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

您好:

我正在处理 TDA4AEN GPIO 中断、我找不到这些信息、

喜欢 TDA4VL (低环保)

R5FSS0_CORE1_INTR_IN_378
378.
MCU_MCAN1_MCANSS_MCAN_LVL_INT_1
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_379
379.
MCU_MCAN1_MCANSS_EXT_TS_Rollow_LVL_INT_0
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_396
396
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_0
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_397
397.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_1
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_398
398.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_2
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_399
399
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_3
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_400
400
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_4
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_401
401.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_5
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_402
402.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_6
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_403
403.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_7
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_404
404.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_8
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_405
405.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_9
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_406
406.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_10
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_407
407.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_11
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_408
408.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_12
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_409
409.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_13
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_410
410
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_14
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_411
411.
GPIOMUX_INTRTR0_OUTP_15
R5FSS0_CORE1_INTR_IN_412
412
COMPUTE_CLUSTER0_CLEC_SOC_EVENTS_OUT_LEVEL_0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TDA4AEN 有1个 MCU_R5FSS0_CORE0、1个 WKUP_R5FSS0_CORE0和1个主域 R5FSS0_CORE0。 您可以在 TRM 的第10.4.39节中找到主域 R5F 内核的中断映射。 您还可以在 CSL 中的以下路径找到类似的映射:

    ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04/mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22/source/drivers/hw_include/j722s/ cslr_intr_mcu_r5fss0_core0.h

    谢谢、

    Neehar