This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:将单摄像头应用程序's 输出路由到 TDA4's 的第二个 eDP 端口需要哪些 RTOS PSDK 代码更改

Guru**** 2441870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500799/processor-sdk-j721s2-what-rtos-psdk-code-changes-are-needed-to-route-the-single-camera-app-s-output-to-the-tda4-s-second-edp-port

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

尊敬的 TI TDA4支持:

我们在印度的开发团队似乎损坏了单摄像头应用将视频流输出到监视器的 eDP 端口、因为 TDA4不再检测到显示器存在、即使他们一直使用的显示器连接到 EVM 也是如此。

是否有一种简单的方法可以将 ISP 的输出路由到 TDA4的其他 eDP 端口?  我尝试将 openVX 显示对象的目标从 TIVx_TARGET_DISPLAY1更改为 TIVx_TARGET_Display2、如下所示:

status = vxSetNodeTarget (obj->displayNode_mv、vx_target_string、TIVx_target_Display2);

但是、当我将显示器插入通用处理器板上的第二个显示连接器时、EVM 未检测到显示器、因此在尝试启动单摄像头应用时收到以下错误消息:

247.276632 s:vx_zone_error:[ownContextSendCmd:875]返回命令 ack 消息 failure cmd_status:-1
247.276686 s:vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:590]对于节点 node_109、目标内核 TIVx_CMD_NODE_CREATE 失败
247.276694 s:vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:591]请确保已为此内核注册目标回调
247.276701 s:vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:592]如果目标回调已注册、请确保此内核的创建回调中没有发生错误
247.276709 s:vx_zone_error:[ownGraphNodeKernelInit:608]节点6的内核初始化、kernel com.ti.display...失败!!
247.276731 s:vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2159]节点内核初始化失败
247.276737 s:vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2213]图形验证失败

我怀疑源./ vision_apps_init.sh 命令调用的 app_init.c 代码中还需要进行一些其他配置更改、但我不清楚要使此功能发挥作用、需要进行哪些更改。

谢谢。

-皮特塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    请使用 SDK10.1、因为此 SDK 通过 DSI 输出支持第二个 eDP 端口。  

    此致、

    Brijesh