This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:MCU R5F - U-Boot 中的 rproc 加载失败

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499090/j721exsomxevm-mcu-r5f---rproc-load-failed-in-u-boot

器件型号:J721EXSOMXEVM

工具/软件:

你好 Neehar。  Neehar Sawant

正如另一个问题中的建议、我将创建一个新主题。

我已在 PDK (pdk_jacinto_10_01_00)中成功构建了库和应用。

现在我要运行 GPIO_OTG_Test_App Baremetal_Led  在其中一个 R5F 内核上使用 Remoteproc、

我已尝试以下步骤:

  1. 进入 u-boot。 加载  GPIO_mcu1_1_release.xer5f Baremetal_Led  (对于 MCU R5 0_1)  至 DDR @ 0x90000000。
  2. rproc init 1
  3. 将应用从地址0x90000000加载到远程内核1、即 MCU R5 0_1内核。 -->加载失败、出现错误  k3_r5f_rproc r5f@41400000:无效操作:正在尝试在已运行的内核2上加载/启动
    使用数据@addr=0x90000000 1599276字节加载远程处理器1:失败!  

请帮助我解决此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *更新*

    能够加载 MCU 2_0 R5F 内核。

    主 R5 0_0

    MCU2_0

    加载成功。 但当我这样做的时候  Rproc 起始2. 、控制台上没有输出、板上没有 LED 闪烁、  主 UART 和 MCU UART 上都没有输出。

    我的程序是否已成功加载? 我是否缺少任何步骤?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    负责的工程师目前不在办公室、直至下周。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Christina