This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:i2171 2-L 串行器/解串器:状态变化监视器中断不可用

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494359/j721excpxevm-i2171-2-l-serdes-state-change-monitor-interrupts-are-not-available

器件型号:J721EXCPXEVM

工具/软件:

以下勘误表是否适用于 TI PSDK RTOS、它会影响哪个硬件/软件组件?

i2171 2-L 串行器/解串器:状态变化监视器中断不可用
详细信息:

2-L 串行器/解串器状态变化监测中断线路不可用。
2-L 串行器/解串器状态变化监控器报告电源状态和数据
速率更改在中定义的指定最大超时内完成
PHY_STATE_CHG_TIMEOUT 寄存器。 2 L 串行器/解串器 PHY_INTERRUPT_STS_j
寄存器用于启用、配置和读取状态变化监控器的状态。

权变措施:

软件应将2 L 串行器/解串器 PHY_INTERRUPT_STS_j 寄存器读取至
确定状态变化监测器状态。