工具/软件:
您好:
我有几个项目、我希望它们都共享一个文件夹/子模块、其中包含"clang-formater.exe"和".clang-format"文件。 我希望每当我(或我的同事之一)在不同的计算机上克隆并导入其中一个工程时、无需重新配置 CLANG 的执行、因为它的配置已经是工程设置的一部分。
这是否可行/可行? 如果是、应该如何做到这一点?
我已经尝试在 PC 本地配置 CLANG 可执行文件、但它可以正常运行。 但这将n´t 工作,如果另一个人克隆项目在不同的计算机,因为他们将需要重新配置它的方式,我做了...
感谢您之前的帮助、
此致、
Jorge。