This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:是否最新的 AM64x SDK 支持 PCIe REFCLK 源配置?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493097/am6412-if-the-latest-am64x-sdk-support-pcie-refclk-source-configuration

器件型号:AM6412
主题中讨论的其他器件: DRA821TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

您能否 确认最新的 SDK 是否支持 AM6412 SOC PCIe REFCLK 源端配置?

我看到版本2器件中已经解决了 PCIe REFCLK 源问题、但我不确定软件现在是否支持它。

另一个 使用 DRA821的团队发现 SOC 支持 PCIe REFCLK 源、但 SDK 尚不支持该配置。  

此致、

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您指的是哪个操作系统、Linux 或 FreeRTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我们使用 Linux。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您是否希望 SERDES0_REFCLK0P/N 引脚为 PCIe 总线输出时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    是的。 你是对的。

    此致、

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    查看内核器件树中的串行器/解串器器件树设置、似乎 REFCLK 引脚已配置为输出。 您在这2个引脚上看不到100MHz 时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确认、默认情况下、Processor SDK 内核将 AM64x 串行器/解串器 REFCLK 引脚配置为输出 PCIe 的 REFCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    您能解释一下您的意思是"默认"吗?

    至少在 TMDS64EVM 上、"默认"会出现问题、因为有一个时钟发生器驱动 PCIe 时隙和 AM64x、因此 REFLCK 需要是输入。 IIRC 我在 E2E 上看到了几个主题、其中介绍了如何修改器件树、以将 REFCLK 作为输出。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

    是的、您说得对、"默认"是 EVM 上的一个问题。 我刚刚将问题报告给了我们的软件开发团队、请求将串行器/解串器 REFCLK 引脚更改为在 EVM 上输入。