This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SDK 迁移后 Sysfw.itb 身份验证问题

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488978/tda4vm-sysfw-itb-authentication-issue-after-sdk-migration

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好团队:   

我们已将 hs-prime 定制电路板从以下位置迁移:   
旧 SDK 版本:  
 - ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_01_00_07   
 - ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13   


新 SDK 版本:   
 - ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05   
 - ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05   

 

我们开发了一个自定义基础设施、用于在 OTA 期间刷写之前验证/验证所有映像(tiboot3、tispl、sysfw.bin、uboot.img、fitimage)。 编写自定义基础结构时、在内核中使用 ti_sci_cmd_proc_auth_boot_image ():drivers/firmware/ti_sci.c 来使用 TISCI 框架验证映像。 此文件在8.1 SDK 上运行正常。

 

上述基础架构也已移植到9.2 SDK、可用于验证/验证除 sysfw.bin 之外的所有映像。

 

请找到9.2 SDK 上遵循的步骤来编译 sysfw。

 

:  
1.下载的 TIFS SRC 和9.2 SDK 的依赖项:   
  - TIFS-SRC-Release_SDK-9.1.zip   
  - xdctools_3_51_03_28_core_linux.zip   
  - bios_6_76_00_08.run   
  - ti_cgt_tms470_18.1.3.LTS_linux_installer_x86.bin   
2.已生成`ti-firmware-j721e-hs.bin`。   
3.将客户密钥放入:   
  `{RTOS_SDK}/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/build/makerules/`μ s   

并更新了"pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/build/makerules/x509CertificateGen.sh"。


4、已执行:   

  cd{RTOS_SDK}/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/drv/sciclient/tools   
  导出 TIFS_DIR=/home/${USER}/tifs_srCS/tifs_v09.01.02   
  firmwareHeaderGen.sh j721e-Hsp   

  输出:`tifs-HSP.bin`、网址为`pdk_jacinto_08_01_00_36/packages/ti/drv/sciclient/sciclient/V1/ soc`。   
5、将`tifs-HSP.bin`重命名为`sysfw.bin`并复制到:   
  `{linux_sdk}/board-support/ti-u-boot-2023.04 + gitAUTOINC+f9b966c674/build/r5`   
6.在中删除了`sysfw` node:   
  `{Linux_SDK}/board-support/ti-u-boot-2023.04 +gitAUTOINC+f9b966c674/arch/arm/dts/k3-j721e-binman.dtsi`   

-      sysfw {
-              文件名="sysfw.bin";
-              ti-secure-rom{
-                      content =<&ti_fs_cert>;
-                      核心="安全";
-                      load =<0x40000>;
-                      keyfile ="custMpk.pem";
-                      对应符号;
-              };
-              ti_fs_cert:ti-fs-cert.bin{
-                      filename ="ti-sysfw/ti-fs-firmware-j721e_sr1_1-hs-cert.bin";
-                      type ="blob-ext";
-                      可选;
-              };
-              ti-fs-firmware-j721e_sr1_1-hs-enc.bin{
-                      filename ="ti-sysfw/ti-fs-firmware-j721e_sr1_1-hs-enc.bin";
-                      type ="blob-ext";
-                      可选;
-              };
-      };


7.内置 U-Boot:   

  CD{LINUX_SDK}   
  将 u-boot–j32变为现实   

  输出:`sysfw-j721e_sr1_1-hs-evm.itb`、`{Linux_SDK}/board-support/ti-u-boot-2023.04 +gitAUTOINC+f9b966c674/build/R5`。   

 

 

请注意、按照上述步骤构建的 SYSFW 已刷写到 OSPI 存储器中、我们能够成功地安全启动和使用此映像。

 

但是、在使用上述以下内容验证相同图像时、我们发现了一个问题。

 

ti_sci_cmd_proc_auth_boot_image ()返回错误"Mbox send fail -110"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

图像名称:sysfw.bin 地址:0xa9b5c100大小:264053偏移:256
[633.120156] ti-sci 44083000.system-controller:mbox timmedout in resp (调用方:TI_sci_chrdev_unlocked_ioctl+0x2f0/0x350)
[633.130866] ti-sci 44083000.system-controller: mbox send fail-110
sysfw.bin 映像身份验证状态失败
图像名称:board-cfg.bin 地址:0xa9b9c8f0大小:1727偏移:264432
[634.140154] ti-sci 44083000.system-controller:mbox timmedout in resp (调用方:TI_sci_chrdev_unlocked_ioctl+0x2f0/0x350)
[634.150857] ti-sci 4408000.system-controller: mbox send fail-110
board-cfg.bin 映像身份验证状态失败
图像名称:pm-cfg.bin 地址:0xa9b9d020大小:1700偏移:266272
[635.164157] ti-sci 44083000.system-controller:mbox timmedout in resp (调用方:TI_sci_chrdev_unlocked_ioctl+0x2f0/0x350)
[635.1748861] ti-sci 44083000.system-controller: mbox send fail-110
pm-cfg.bin 映像身份验证状态失败
图像名称:rm-cfg.bin 地址:0xa9b9d734大小:5409偏移:268084
[636.188157] ti-sci 44083000.system-controller:mbox timmedout in resp (调用方:TI_sci_chrdev_unlocked_ioctl+0x2f0/0x350)
[636.198873] ti-sci 44083000.system-controller: mbox send fail-110
rm-cfg.bin 映像身份验证状态失败
图像名称:sec-cfg.bin 地址:0xa9b9ecc8大小:2048偏移:273608
[637.212158] ti-sci 44083000.system-controller:mbox timmedout in resp (调用方:TI_sci_chrdev_unlocked_ioctl+0x2f0/0x350)
[637.222868] ti-sci 4408000.system-controller: mbox send fail-110

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

用于 sysfw 映像的 OID (pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/build/makerules/x509CertificateGen.sh):

[ v3_ca ]
 BasicConstraints = CA:true
 1.3.6.1.4.1.294.1.3= ASN1:序列:swrv
 1.3.6.1.4.1.294.1.34= ASN1:序列:sysfw_image_integrity
 1.3.6.1.4.1.294.1.35= ASN1:序列:sysfw_image_load
 1.3.6.1.4.1.294.1.4= ASN1:序列:加密
 1.3.6.1.4.1.294.1.1= ASN1:序列:BOOT_Seq
 1.3.6.1.4.1.294.1.2= ASN1:序列:IMAGE_INTEGRITY

 

能否请您指导我们为 sysfw 提供必需的 OID 以及要遵循的顺序。

请建议解决身份验证问题。   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢!

此致、

Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kishore:

    您是否能够在8.1基础上验证最新生成的 sysfw.itb?

    您能否将 sysfw 9.2与8.1的证书进行比较?

    您是否可以共享日志、以便在 9.2基础版中对其他图像进行身份验证?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    感谢您的答复。

    关于要点:

    1.您能否在8.1基础上验证最新的 sysfw.itb?

    • 是的、我们已经对此进行了测试、最新的映像验证在8.1基础上成功。

    2.可以比较 sysfw 9.2与8.1的证书吗?

    • 我们使用pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/build/makerules/x509CertificateGen.sh具有以下 OID 的脚本:
    [v3_ca]
    basicConstraints = CA:true
    1.3.6.1.4.1.294.1.3=ASN1:SEQUENCE:swrv
    1.3.6.1.4.1.294.1.34=ASN1:SEQUENCE:sysfw_image_integrity
    1.3.6.1.4.1.294.1.35=ASN1:SEQUENCE:sysfw_image_load
    1.3.6.1.4.1.294.1.4=ASN1:SEQUENCE:encryption
    1.3.6.1.4.1.294.1.1=ASN1:SEQUENCE:boot_seq
    1.3.6.1.4.1.294.1.2=ASN1:SEQUENCE:image_integrity
    

    注意:8.1 SDK 中的同一证书(x509CertificateGen.sh)用于为9.2生成 sysfw 证书。

    3.您可以在其他图像经过身份验证的情况下分享来自9.2基础版的日志吗?

    以下是映像身份验证的日志:

    • tiboot3.bin

      Image to be validated: /datafs/upgrade/flash_images/tiboot3.bin
      Memory Allocation for Image Validation succeeded
      VIRTUAL MMAP ADDRESS: 0x0xffff8bdb0000
      Size of image file: 196361
      MMAP of IMAGE FILE SUCCEEDED
      Base Addr: 0x8bd80000
      FIT Image format check succeeded
      Image Name: tiboot3 Addr: 0x8bd80000 Size: 196361 offset: 0
      tiboot3 image authentication status SUCCESS
      
    • tispl.bin

      Image to be validated: /datafs/upgrade/flash_images/tispl.bin
      Memory Allocation for Image Validation succeeded
      VIRTUAL MMAP ADDRESS: 0x0xffffb35a0000
      Size of image file: 998119
      MMAP of IMAGE FILE SUCCEEDED
      Base Addr: 0xb34ac000
      FIT Image format check succeeded
      Image Name: atf Addr: 0xb34ac158 Size: 54588 offset: 344
      atf image authentication status SUCCESS
      Image Name: tee Addr: 0xb34b9728 Size: 433947 offset: 55080
      tee image authentication status SUCCESS
      Image Name: dm Addr: 0xb35236e4 Size: 254044 offset: 489188
      dm image authentication status SUCCESS
      Image Name: spl Addr: 0xb35617e8 Size: 240748 offset: 743400
      spl image authentication status SUCCESS
      Image Name: k3-j721e-common-proc-board.dtb Addr: 0xb359c4e8 Size: 12465 offset: 984296
      k3-j721e-common-proc-board.dtb image authentication status SUCCESS
      

    如果您需要更多详细信息、敬请告知。

    此致、

    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要提一点、上面成功的日志来自  ti_sci_cmd_proc_auth_boot_image ()::drivers/firmware/ti_sci.c、其中 ti_sci_cmd_proc_auth_boot_image ()返回 tiboot3和 tisp 映像的成功结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    温柔的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    Diwakar 正在度假,直到下周中旬才会上班。

    Unknown 说:
    ti_sci_cmd_proc_auth_boot_image ()返回错误"Mbox send fail -110"

    哪个组件正在执行此检查? Linux 内核?

    如果 MCU1_0固件没有响应、Mbox 发送失败通常是一个问题。 您是否能够连接到 MCU1_0内核、并检查内核的卡住位置?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diwakar:

    关于、  
    哪个组件正在执行此检查? Linux 内核?
    >>是的、它是 Linux 内核。

    除了上面提到的为 sdk9.2生成的 sysfw.itb 外、所有图像都在 sdk9.2上经过身份验证。

    同样的最新 sdk9.2 sysfw.itb 图像也能够在 sdk8基础上进行验证。

    此致、

    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    除上述为 sdk9.2生成的 sysfw.itb 之外、所有图像都在 sdk9.2上进行了身份验证。

     通常、身份验证过程与被身份验证的数据无关。

    mbox 故障是仅在 sysfw.itb 的验证过程中触发还是在之前进行?   您是否可以 尝试 重复重新验证某些先前已验证的映像?

    此外、相同的最新 sdk9.2 sysfw.itb 图像还能够在 sdk8基础上进行身份验证。

    嗯、至少这表明 sysfw.itb 文件没有问题。

    不过、我建议您将此9.2 sysfw.itb 的内容与之前的8.1 SDK 进行比较。 您可以使用 U-Boot 的 dumpimage 实用程序检查映像大小以及内容。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    感谢您的答复。

    我们试图了解问题是否指向中的任何更改 SDK 9.2 sysfw.itb. 、特别是在它需要附加 OID 或需要特定 OID 顺序才能成功验证的情况下。

    以下是我们观察到的详细信息:

    • 刷写时 第8.1. 在中 SDK 9.2软件 、所有图像均已成功验证。
    • 不过、需要刷写时这样做 第9.2. 在中 SDK 9.2软件 、所有图像最初都通过、但在什么时候通过 第9.2. 经验证、我们遇到了 MBOX 错误 。 这导致之前通过验证的其他映像随后失败。
    • 此外、我们尝试移除 加密 OID 在中 SDK 9.2软件、因为 sdk8.1也没有 、但这导致主板无法启动。

     

    行动 元件 验证状态
    在 SDK9.2软件中刷写了 sysfw8.1 tiboot3 通过
      FITIMAGE 通过
      倾斜 通过
      sysfw8.1 通过
      sysfw9.2. 通过
    2.在 SDK9.2软件中刷写了 sysfw9.2 tiboot3 通过
      FITIMAGE 通过
      倾斜 通过
      sysfw8.1 失败、出现 mbox 错误
      sysfw9.2. 失败、出现 mbox 错误
      tiboot3 失败、出现 mbox 错误
      FITIMAGE 失败、出现 mbox 错误
      倾斜 失败、出现 mbox 错误
    在 SDK9.2软件中刷写了 sysfw9.2 (首次验证了 sysfw9.2) sysfw9.2. 失败、出现 mbox 错误
      tiboot3 失败、出现 mbox 错误
      FITIMAGE 失败、出现 mbox 错误
      倾斜 失败、出现 mbox 错误
      sysfw8.1 失败、出现 mbox 错误

     第2点和第3点之间的区别是验证固件映像的顺序/顺序。  
     在验证 sysfw 后、系统会从表中明确显示出来、进入 mbox 错误模式、之后系统不会恢复。
     在此序列中、当我们执行软重启时、在引导过程中还会观察到几个 mbox 错误。

     显然、当电路板加载了 sdk9.2 sysfw 并随后验证 sysfw (sysfw_8.1和 sysfw_9.2)时、系统进入 mbox 错误模式。  

    考虑到这些观察结果、我们有几个问题:

    1. SDK 9.2 sysfw.itb 是否需要额外的 OID 或特定的 OID 顺序才能正确验证?
    2. 在 SDK 9.2中正常运行和验证是否需要 OID 的强制性列表?


    关于、
    不过、我建议您将此9.2 sysfw.itb 的内容与之前的8.1 SDK 进行比较。 您可以使用 U-Boot 的 dumpimage 实用程序检查映像大小以及内容。
    >>

    sdk9.2:

    
    1.3.6.1.4.1.294.1.3=ASN1:SEQUENCE:swrv
    1.3.6.1.4.1.294.1.34=ASN1:SEQUENCE:sysfw_image_integrity
    1.3.6.1.4.1.294.1.35=ASN1:SEQUENCE:sysfw_image_load
    1.3.6.1.4.1.294.1.4=ASN1:SEQUENCE:encryption
    1.3.6.1.4.1.294.1.1=ASN1:SEQUENCE:boot_seq
    1.3.6.1.4.1.294.1.2=ASN1:SEQUENCE:image_integrity


    sdk8.1:
    1.3.6.1.4.1.294.1.3= ASN1:序列:swrv
    1.3.6.1.4.1.294.1.34= ASN1:序列:sysfw_image_integrity
    1.3.6.1.4.1.294.1.35= ASN1:序列:sysfw_image_load
    1.3.6.1.4.1.294.1.4= ASN1:序列:加密
    1.3.6.1.4.1.294.1.1= ASN1:序列:BOOT_Seq
    1.3.6.1.4.1.294.1.2= ASN1:序列:IMAGE_INTEGRITY

    内容:



    提前感谢。

    此致、
    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    我们正在尝试了解问题是否指向中的任何更改 SDK 9.2 sysfw.itb. 、特别是在它需要额外的 OID 或需要特定的 OID 顺序才能成功验证的情况下。

    对于给定的二进制文件、所需的 OID 都是固定的、因此这不是问题、9.2 sysfw.it 不需要额外的 OID  

    以下是我们观察到的详细信息:

    感谢您提供详细说明。

    但是、刷写时 第9.2. 在中 SDK 9.2软件 、所有图像最初都通过、但在什么时候通过 第9.2. 经验证、我们遇到了 MBOX 错误 。 这导致之前通过验证的其他映像随后出现故障。

    mbox 错误是由于没有得到正确的响应而导致的。 这通常是 MCU R5F 内核进入异常的结果。 遇到此错误后、TI-SCI 协议无法正常工作、并且所有后续的 TI-SCI 消息都将无法正常工作(不仅限于对正在测试的其他映像进行身份验证)。

    假设您要通过 Linux 执行身份验证步骤、则 TI-SCI 请求会通过 MCU R5F 固件进行路由。 您在 MCU R5F 上使用哪些固件、您的 SDK 9.2 MCU R5F 固件似乎存在问题。

    此外、我们尝试删除 加密 OID 在中 SDK 9.2软件、因为 sdk8.1也没有 、但这导致主板无法启动。

    TIFS 固件是主要的安全信任根固件、是加密固件。 因此、您不能删除解密固件所需的此 OID。

     第2点和第3点之间的区别是验证固件映像的顺序/顺序。

    您的表格显示8.1 sysfw.itb 文件在第2点也失败。  

    SDK 9.2 sysfw.itb 是否需要额外的 OID 或特定的 OID 顺序才能正确验证?

    在 SDK 9.2中正常运行和验证是否需要 OID 的强制列表?

    这不是 OID 的问题。

    Content Wise:

    谢谢这个垃圾。 总的来说、没有什么特别的。 9.2 sysfw.itb 文件/内容稍大、这是由于在使用 SDK 9.x 发布的较新 Ubuntu 22.04计算机上、来自 OpenSSL 3.x 的证书的大小差异增大所致。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们已启用 Enet lwIP 示例 在 MCU10 R5F 固件的 SDK 9.2上、符合预期。 我们每隔10秒打印一次 CPU 负载、如下所示。

    在中、问题仍然存在 sysfw.bin 验证 在 SDK 9.2中、无法通过 MBOX 错误 刷写基于 sdk9.2的 sysfw 时。

    MCU10日志:

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    ==========================
    Enet lwIP App
    ==========================
    EnetBoard_setupPorts: 1 of 1 ports configurations found
    CPU Load: 5%
    Starting lwIP, local interface IP is 192.168.0.25
    EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 1 To 0
    EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:4 From 1 To 0
    EnetMcm: CPSW_2G on MCU NAVSS
    Mdio_open: MDIO manual mode enabled
    PHY 0 is alive
    PHY 1 is alive
    PHY 2 is alive
    PHY 3 is alive
    PHY 4 is alive
    PHY 5 is alive
    PHY 6 is alive
    PHY 7 is alive
    PHY 8 is alive
    PHY 9 is alive
    PHY 10 is alive
    PHY 11 is alive
    PHY 12 is alive
    PHY 13 is alive
    PHY 14 is alive
    PHY 15 is alive
    PHY 16 is alive
    PHY 17 is alive
    PHY 18 is alive
    PHY 19 is alive
    PHY 20 is alive
    PHY 21 is alive
    PHY 22 is alive
    PHY 23 is alive
    PHY 24 is alive
    PHY 25 is alive
    PHY 26 is alive
    PHY 27 is alive
    PHY 28 is alive
    PHY 29 is alive
    PHY 30 is alive
    Cpsw_openPortLinkNoPhy: Port 1: Link up: 1-Gbps Full-Duplex
    Host MAC address: 34:08:e1:5f:44:06
    [LWIPIF_LWIP] Enet LLD netif initialized successfully
    status_callback==UP, local interface IP is 192.168.0.25
    Enet lwIP App: Added Network IP address I/F ti0: 192.168.0.25
    Initializing apps
    UDP server listening on port 5001
    MAC Port 1: link up
    link_callback==UP
    CPU Load: 5%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%
    CPU Load: 2%

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    观察结果:

    • 所有其他映像也已成功验证、如上表所述。

    • 仅在刷写和验证时出现问题 sysfw.bin 基于 SDK 9.2。

    根据我们的观察、您能指导我们如何解决这个问题吗?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    根据我们的观察、您能指导我们如何解决此问题吗?

    您是否能够连接和调试 MCU R5F 内核? 您能否检查您的 MCU R5F 内核是否卡在例外情况下?

    此外、我还建议从 Wkup UART 启用跟踪并捕获 TIFS 调试日志(如果您的电路板支持这种情况)?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    关于、
    您是否能够连接和调试 MCU R5F 内核?  

    >>董事会对此不提供支持。

    此外、我们还能够在 MCU10 UART 上看到常规 CPU 负载印刷。 如果有例外情况、则应该卡住、但情况并非如此。

    关于、

    此外、我还建议从 Wkup UART 启用跟踪并捕获 TIFS 调试日志(如果您的电路板支持这种情况)?

    >>董事会对此不提供支持。

    此致、

    Kishore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    您是否能够连接和调试 MCU R5F 内核?

    我很惊讶您没有 JTAG 调试支持、这使得在开发期间调试变得非常困难。

    此外、我们还可以看到 MCU10 UART 上的常规 CPU 负载印刷。 如果出现异常、则应该卡住、但情况并非如此。

    MBOX 故障仅在 MCU R5F 未响应请求时引起。 您是否确定 MCU R5F 上没有以某种方式禁用中断?

    [引述 userid="483149" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488978/tda4vm-sysfw-itb-authentication-issue-after-sdk-migration/5764431 #5764431"]

    此外、我还建议从 Wkup UART 启用跟踪并捕获 TIFS 调试日志(如果您的电路板支持这种情况)?

    >>董事会对此不提供支持。

    [/报价]

    这是可以理解的、并非每个客户都在其电路板上引出 Wkup UART。 您可以依赖一些基于存储器的调试、但无法访问 JTAG 对调试没有帮助。

    此致

    Suman