工具/软件:
您好专家
很抱歉给您带来麻烦、我现在遇到了一个问题、我使用 J721s2 连接到 max9296a 芯片、并根据 imx390的设备树配置添加了 max9296a 的设备树(请参阅以下两项)。 系统启动后、 使用 i2cdump 无法正确读取 max9296a 的寄存器、我不知道如何操作。
"k3-j721s2-evm-fusing.dtso"
"k3-fpdlink-imx390-rcm-0-0.dtbo"
我想问是否可以给出与 max9296a 和 max96701类似的器件树代码、只有这些参考示例器件树代码才能知道如何操作。
最好的考虑
守护程序