This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:以太网会长时间出现故障

Guru**** 2446050 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500344/am62a7-q1-ethernet-failes-after-a-long-time

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A7中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在处理 AM62A7平台(SDK 09.02) 并且遇到异常的网络问题。 以下是详细信息:

  1. 消息

    • 在我的 AM62A7电路板和 PC 之间实现直接以太网连接(无中间交换机)。
    • 连续双向ping测试以监控连接。
  2. 问题

    • 大约之后 24小时 、两个设备都失去连接—ping双向失败。
    • 启用后、问题立即解决 混杂模式 (ifconfig eth0 promisc)在 AM62A7网络接口上、恢复完全双向 ping 功能。
    • 禁用混杂模式ifconfig eth0 -promisc()会导致连接再次失败。
  3. 观察结果

    • 内核日志或网络堆栈跟踪在故障期间没有明显错误。
    • 该问题在重新引导后仍然存在、但始终通过混杂模式得到解决

您能否深入了解导致这种行为的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试自1月起公开发布的最新 SDK 10.1版本。  https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A。 

    您是否已经确定问题与 AM62A7有关、而不是与您拥有的 PC 或某种配置有关? 例如、使用两个 AM62A7电路板可以直接相互连接、也可以使用开关连接。 您仍然看到问题吗? 你说大约24小时,是24小时每一次? PC 运行什么软件?

    这不是原因、但我建议使用 iproute2软件包中的 ip 命令、而不是 ifconfig。 请参阅示例 https://www.redhat.com/en/blog/ip-vs-ifconfig。 

     Pekka