This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:如何为 AM62Dx 的 DMR5F 内核进行资源分区?

Guru**** 2446050 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496093/audio-am62d-evm-how-can-i-do-resource-partitioning-for-dmr5f-core-of-am62dx

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、TI 伙计们、
我想使用 DMR5F 内核运行网络应用。
如何使用 MCU SDK (AM62D-AUDIO-FREERTOS-SDK-10.00.00)进行资源分区、以为 DMR5F 内核分配资源(DMA、...)?

SDK 似乎不 支持 AM62Dx 的资源分区配置。
创建资源分区的命令不起作用。
make -s -C tools/sysfw/boardcfg/配置 SOC=am62dx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuong:

    感谢您的查询。 我已经听取了您的意见并进行了研究。 请等待一段时间恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuong:

    看起来、用于 AM62Dx 器件的所有时钟、器件和资源都在名称中使用了 AM62Ax 作为前缀、您应该能够使用 am62ax 作为 SOC 参数来配置资源。

    请尝试运行以下命令。

    make -s -C tools/sysfw/boardcfg/ configure SOC=am62ax

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    在将 SOC 更改为 am62ax 并切换到使用 SYSCONFIG_1.23.0后、我可以成功运行命令。

    此致、
    Tuong