主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您是否有关于使用 MCASP 音频外设的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您是否有关于使用 MCASP 音频外设的建议?
尊敬的电路板设计人员:
多通道音频串行端口(MCASP)
MCASP 充当通用音频串行端口、并针对各种音频应用的要求进行了优化。 MCASP 模块可以在发送和接收模式下运行。 MCASP 对于很有用
时分多路复用(TDM)流、IC 间音频(I2S)协议接收和发送以及元件间数字音频接口传输(DIT)。 MCASP 可以灵活地无缝连接到 Sony/Philips 数字接口(S/PDIF)传输物理层元件。
多通道串行外设接口(MCSPI)
MCSPI 模块是多通道发送/接收、控制器/外设同步串行总线。
McASP 设计指南-提示、技巧和实际示例
https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf
McASP 实例的数据引脚
(25) AM62D-Q1:McASP 音频端口-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
3个多通道音频串行端口(McASP)
–发送和接收高达50MHz 的时钟
–3个 McASP 上具有多达16/04/6个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am62d-q1.pdf
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
请参阅以下常见问题解答:
e2e.ti.com/.../am620-q1-mcasp-interface
请参阅以下我从专家那里收到的意见。
建议的设置看起来正常。 由于未提供有关通信格式的详细信息、因此仅对配置进行了一些注释。
McASP0 *蓝牙和调谐器必须以相同的格式(TDM/I2S/等)和字大小设置运行、并与位时钟和帧同步进行同步
MCASP2 *编解码器和放大器必须以相同的格式(TDM/I2S/等)和字大小设置运行、并与位时钟和帧同步同步进行同步
可以将两个器件连接到 McASP。 在对位时钟进行布线时、建议遵循良好的布局实践。 使用 IBIS 模型检查信号完整性。
所需配置有效。 请使用 SysConfig 工具确保外设/IOSet 配置正确。
同步发送和接收操作-
向0b0写入 MCASP_ACLKXCTL[6] ASYNC 位时、发送和接收段将运行
与发送部分时钟和发送帧同步信号同步。
虽然 Rx 段的数据格式可能不同、但必须将其配置为具有与相同的时隙大小
传输部分一。
e2e.ti.com/.../66ak2g12-soc 到编解码器连接和设计验证
每个 McASP 串行器可设置为 Rx、Tx 或无。 您可以在 k3-j721e-common-proc-board.dts 中看到一个示例、其中 mcasp10将4个串行器设置为 Tx、将3个串行器设置为 Rx。
e2e.ti.com/.../5616314
e2e.ti.com/.../5746365
e2e.ti.com/.../5743314
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469999/audio-am62d-evm-how-to-get-a-quick-start-with-am62d/5644096?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCASP#5644096
此致、
Sreenivasa.