主题: AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
SoC:k3-AM62P5
平台:SK-AM62P-LP
SDK:v10.1
尊敬的支持者:
1.我们将文件系统存储在 eMMC 分区2中, 并将 boot 命令设置为"console=ttyS2115200n8 quiet earlycon=ns16550a,mmio32,0x2800000 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait"
2.可以从 SD 卡和 eMMC 引导。
3、但是、一旦转到 FastXSPI (Falcon 启用器) 并 如上所述设置 bootargs 和 CONFIG_CMDLINE、我们只会从控制台日志中得到2行、就不会发生任何情况。
NOTICE: BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty NOTICE: BL31: Built : 04:20:32, Nov 1 2024
我们假设 FastXSPI 允许 rootfs 可以位于其他任何位置、在 RAMFS 中不受限制。 不确定是否还有其他问题。
谢谢、
洪文华