主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
目前在 AM62x TI EVM 上集成了一个 OSPI 闪存器件。
OSPI 闪存为 S28HS512T。
如果我们要连接 QSPI 闪存器件(从软件角度)、则需要执行某些步骤。
此常见问题解答将详细介绍这些步骤。
让我们学习一下。
此致、
Vaibhav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
目前在 AM62x TI EVM 上集成了一个 OSPI 闪存器件。
OSPI 闪存为 S28HS512T。
如果我们要连接 QSPI 闪存器件(从软件角度)、则需要执行某些步骤。
此常见问题解答将详细介绍这些步骤。
让我们学习一下。
此致、
Vaibhav
AM62x TI EVM: https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1
原理图: https://www.ti.com/tool/SK-AM62B-P1#design-files
MCU-PLUS-SDK PLUS SDK AM62x:https://www.ti.com/tool/download/MCU-AM62X/11.00.00.16
从软件的角度来看、需要进行的更改仅考虑正确的配置。
例如、您可以从示例目录中选择任何应用(假设是内核 R5F0_0)、只需添加正确的 QSPI 配置并构建应用。
若要演示相同情况、请查看以下步骤:
第一步 :
使用 NOR 闪存时、请从以下指南中获取闪存配置日志: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/CUSTOM_FLASH_SUPPORT_GUIDE.html
转到任何应用的 SysConfig、转到 OSPI 和 FLASH 部分。
完成后、请执行以下步骤。
第二步 :
请确保配置以下设置并取消选中不需要使用的行。
注意:您查看的时钟频率和时钟分频器设置可以根据下面提到的以下支持模式进行修改。


第三步:
第二步、闪存器件可能不支持高频、因此检查闪存数据表并交叉检查 QSPI 闪存支持的最大时钟频率是多少始终是一种很好的做法。
建议还通读 AM62x 数据表中的以下代码片段: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am625.pdf

第四步:
转到 FLASH 部分(在 SysConfig 中)并按以下方式进行配置:

请注意、需要根据的结果来配置其他配置选项卡、例如:Basic Flash Configurations、Erase Configurations、Protocol Enable Configurations 和 Advanced Flash Configurations 第一步。
第五步:
在 SysConfig 中正确配置闪存并构建应用程序后、建议运行 OSPI 闪存 IO 应用程序以检查闪存的基本擦除、写入和读取操作。
该应用程序可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_FLASH_IO.html