This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:查询有关 AM62L3上使用 PCF85263实现深度睡眠/冻结模式和 RTC 唤醒警报的信息

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498689/am62l-processor-sdk-inquiry-regarding-deep-sleep-freeze-mode-and-rtc-wake-alarm-with-pcf85263-on-am62l3

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

大家好、

使用 AM62L3处理器并当前评估其低功耗功能时、特别是挂起至 RAM (深度睡眠)和冻结模式。 在测试过程中、我在将rtcwake实用程序与外部 RTC 设备 PCF85263配合使用时遇到了问题。 在通过设置报警时、系统没有按预期持续唤醒rtcwake、我不确定 CPU 是否正确进入预期的低功耗状态。 我想确认 AM62L3平台是否完全支持冻结模式和深度睡眠模式、以及使用 PCF85263等外部 RTC 进行唤醒事件时、预期的行为是什么。 如果您能提供有关如何正确配置和测试暂停/恢复功能的指导、将会很有帮助。 下面是我在测试时收到的照片的快照。

   


-- Dheeraj