This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TIDL 原始模型支持

Guru**** 2391165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498399/tda4vm-q1-tidl-raw-model-support

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

您好、期待、  

客户希望对原始模型使用原始10位输入。 我们有这方面的演示,以及如何支持 RAW 模型? 提前感谢!

此致、

张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy;

    感谢您问这个问题。  

    我不确定您对"Raw 10位"模型的定义是什么。

    TIDL 支持8位或16位输入。 如果要保留所有10位的精度、可以选择16位模型输入。 或者您可以选择8位模型、性能将会提高、但会损失最低2位、这可能会影响精度。

    如果在预处理过程中引用图像/视频数据格式、则可以在该过程中对8位 RGB 图像输入格式进行简单截断。  

    谢谢。此致

    WEN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wen:

    这里、原始输入是指直接来自摄像机的原始 Bayer 数据。 它不是 YUV 或 RGB 格式。 它将采用 Bayer 格式、可以是8、10或12位数据。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh;

    感谢您的澄清。

    如果 TIDL 内核不采用原始 Bayer 格式、我认为可以在预处理阶段完成该操作。 可能涉及一些内插滤波器和颜色空间转换。 但我不知道我们是否已经有这样的演示。  

    弗雷迪;

    其图像传感器输出的帧速率是多少? 他们是否关心数据流的吞吐量? 或图像质量?

    此致

    WEN