This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:R5F PCIe 支持

Guru**** 2432740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501181/processor-sdk-j784s4-r5f-pcie-support

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

大家好:

我想为您提供有关 R5F PCIe 接口配置和器件启动的更新信息。

过去、我打开了这两个与 R5F 中标准 PCI 的支持和完全功能相关的工单:
PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4:为 R5F 实现 PCIe 驱动程序-入站和出站-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
PROCESSOR-SDK-J784S4:为 R5F 实现 PCIe 驱动程序-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
要充分使用标准 PCI 功能、必须实现以下 SDK 功能:
-在 am64xx 和 j784s4平台上支持 PCI 桥接
*设备的地图信息
*添加端点设备
*配置设备栏
*配置根端口空间
*配置出站地址转换以从 RC 访问远程配置空间

因此、我们管理了 PCIe 接口、并在我们使用的 Jacinto 和 Sitara 平台的 R5F 内核上运行。
认为此主题已结束。
非常感谢在这方面支持我们的所有人。 (Takuma Fujiwara、 Dominic Rath、Daolin Qiu、 Ashwani Goel)

此致、  
Joao Lima.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    很高兴在论坛上再次见到您、感谢您的更新!

    我很高兴您能理解出来。

    此致、

    Takuma