This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SDK 10.01的 Yocto 元层似乎存在一些问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500913/sk-tda4vm-yocto-meta-layer-for-the-sdk-10-01-seems-to-have-some-problem

器件型号:SK-TDA4VM

工具/软件:

 大家好、我是 WISEAutomotive 的 Sejin Kang。 这个帖子是一种错误报告、而不是一个问题、
但是、如果有人有更好/更合适的方法来处理问题、请告知我们。

 我们目前正在将 SDK 从9.0更新到10.01

 当然、Yocto 版本也会更新。 由于 Yocto 从较新版本中添加了新的 do_create_spdx 流程、以创建
 提供的许可证文件的 spdx 封装、每个配方都需要有适当的许可证文件文本路径。

 问题是,在 meta-ti 层中,许可证文件添加了 layer.conf ,如下所示
 

LICENSE_PATH += "${LAYERDIR}/licenses"

 我发现、很多食谱要么无法参考${LAYERDIR}作为许可证路径、要么该目录中没有正确的许可证文件、   

 因此,我们必须在每一个 bb 配方上添加正确的路径,以便正确构建。

 我认为,我们需要一个目录,其中所有的许可证文件所需的元层的每个配方,它应该应用于.inc 文件,而不是 layer.conf

 现在,我们处理了手动添加它们的问题,但显然,这不是任何人在未来会想要的..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sejin Kang、

    您必须为哪些配方添加路径?

    此致、
    Jared