This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:在 U-Boot 中使用 PHY/PING/TFTP

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499639/am6548-using-phy-ping-tftp-in-u-boot

器件型号:AM6548
主题: DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我将 AM6548与一款新型 PHY 收发器配合使用。 IDK 评估设计使用 DP83867 PHY、但我也使用 DP83869的设计。 在 U-Boot 中运行 MDIO 列表命令时、我会看到它是通用 PHY、而不是 IDK U-Boot 中的 DP83867。  

我可以将 IDK ping 到已设置的 TFTP 服务器、但无法使用 DP83869 ping 或 TFTP 获得自定义设计。 我认为我必须重新构建自己的 U-Boot 版本以支持这个新 PHY 的驱动程序。

我的理解是否正确? 如果是、我该如何执行此操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PHY 确实有特定的驱动程序、但基本连接应该可以正常工作。 所谓的扩展模式或第45条寄存器需要这些驱动程序。

    您能否在尝试 ping 时发布控制台的外观? 另请包含 MDIO 列表命令。 此使用 Linux 的电路板上是否验证了以太网连接?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    => ping 10.10.61.172
    link up on port 1, speed 1000, full duplex
    Using cpsw_nuss@046000000 device
    
    ARP Retry count exceeded; starting again
    ping failed; host 10.10.61.172 is not alive
    =>

    这是尝试 ping 时的 U-Boot 输出。 请注意、以太网 PHY 在 VxWorks 和 Linux 中工作。

    => mdio list
    cpsw_nuss@046000000:
    0 - Generic PHY <--> cpsw_nuss@046000000
    =>

    这是 MDIO 列表命令。 它将 PHY 视为通用 PHY、而不是 TI PHY。