This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:make u-boot 抛出错误(编译)

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488958/j722sxh01evm-make-u-boot-throws-error-compilation

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

cdac@host-cdac:/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04  make u-boot  

....................................................................................

.......................................................................................

make[1]:离开目录"/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git"
make -j 6 -C /opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 +git arch=arm cross_compile=/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/k3r5-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-oe-eabi/arm-oe-eabi-\
BINMAN_INDIRS=/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/prebuilt-images \
O=/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git/build/r5
make[1]:输入目录"/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git"
make[2]:输入目录"/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git/build/r5"

....................................................................................

.......................................................................................

BINMAN .binman_stamp

binman:节点"/binman/board-cfg/ti-board-config "中的未知条目类型"ti-board-config"(预期为 etype/ti_board_config.py、错误"No module named "yamllint"
make[2]:***[/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git/Makefile:1125:.binman_stamp]错误1.


make[2]:离开目录"/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git/build/r5"
MAKE[1]:***[Makefile:177:sub-makE]错误2.
make[1]:离开目录"/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04/board-support/ti-u-boot-2024.04 + git"
make:***[makerules/Makefile u-boot:40: u-boot-r5]错误2.
cdac@host-cdac:/opt/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04

注意:   已经安装了 yamlint 软件包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、它也从我这边解决了   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anurag、

    为了论坛的利益、您能否分享解决此问题的方式?

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue ,  使安装手动  yamlint 包像:   sudo apt install yamlint  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anurag!