This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:为什么只有 emmc0才能支持 eMMC 闪存

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501185/am6442-why-only-emmc0-can-support-emmc-flash

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的专家:

在 AM64x 上,EMMC0可以连接到 eMMC 闪存,emmc1只能连接到 SD/SDIO,因为 eMMC 不需要 SDCD 和 SDWP 等引脚是相同的,尽管支持规格不同:

emmc0:eMMC 电气标准5.1 (JESD84-B51)、

SD1:SD 主机控制器标准规范4.10和 SD 物理层规范 v3.01

客户想知道 emmc1为何无法连接到 eMMC 闪存、这是否只是由规格差异引起的?

这一点会影响他们的整体系统设计、您能解释一下吗?  

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 设计团队 仅关闭 MMC0外设与 eMMC 器件一起运行的时序、而 关闭 MMC1外设与 SD 卡一起运行的时序。

    此致、
    Paul