This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:PCID 模块的 IR 伽马曲线

Guru**** 2386650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501028/am62a7-ir-gamma-curve-of-pcid-module

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

如图所示、ir gamma 是从16位到12位的曲线。

但为什么电流曲线的使用范围是从16位到8位?

e2e.ti.com/.../lut_5F00_pcid_5F00_remap_5F00_16bto8b_5F00_shf8_5F00_blk0_5F00_TI.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    PCID 块在输出内插 IR 图像时、允许用户在输出端应用音调曲线以将位深度从16位压缩为16/12/10/8位。 您共享的只是所有可能映射的一个示例。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    [引用 userid="576360" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501028/am62a7-ir-gamma-curve-of-pcid-module

    如图所示、ir gamma 是从16位到12位的曲线。

    [/报价]

    是的、这是将高达12位 IR 映像输出到 DDR 的 H/W 设计。

    [引用 userid="576360" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501028/am62a7-ir-gamma-curve-of-pcid-module

    但为什么电流曲线的使用范围是从16位到8位?

    [/报价]

    适用于10位传感器和8位输出 IR。