This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:新构建的 sbl_mmcsd_img 无法正常运行

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499318/dra821u-q1-newly-build-sbl_mmcsd_img-not-working

器件型号:DRA821U-Q1

工具/软件:

使用 PDK 10.1.4、我尝试编译新的 SBL、但它似乎没有开始。

我使用:

设置 BOARD=j7200_evm pdk_libs_allcores

将日志级别更改为3

然后

设置 BOARD=j7200_evm sbl_mmcsd_img

然后将生成的 sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage 复制为 tiboot3.img 到 SD 卡。

但什么也没有发生。

设置回原始的 tiboot3.img 后会看到一个输出。

有什么提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ouch、我自己被骗了:tiboot3.bin 上提供的 SD 卡使用 UART0、新构建的一个 MCU_UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交您解决问题的方法!

    -Josue