This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:如何配置20.1.0.6___1.7.0的 GEL 输出控制台缓冲区

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494661/j721s2xsomxevm-how-to-configure-the-gel-output-console-buffer-of-20-1-0-6__1-7-0

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具/软件:

尊敬的 TI CCS 专家:

   我将 CCS 升级到版本20.1.0.6__1.7.0后、  用于转储寄存器的 GEL 脚本尚未 完全输出、 似乎是最新输出替换了之前的输出。  这里是否有任何限制? 谢谢。

Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数 GEL_EnableFileOutput ()似乎可以解决此问题。

    例如:GEL_EnableFileOutput ("path\GEL_log.txt"、0、1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linjug,

    感谢您提交您解决问题的方法。

    此致、  

    Josue