This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:我无法在 CCS 20.1.1中构建工程

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSPM0C1105, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499781/ccstudio-i-am-not-able-to-build-a-project-in-ccs-20-1-1

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104MSPM0C1105SysConfig

工具/软件:

我尝试使用最新的 SDK 在 CCS 20.1.1中构建 emety 工程、但它尚未构建。 我遇到了错误。 在这里、我使用的是 MSPMOC1105评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:
    您正在尝试运行哪个项目?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试为 MSPM0C1105构建空工程时、遇到了附加的错误以供参考。 但是、当我尝试为 MSPM0C1104构建空工程时、我不会遇到任何问题

    我将使用这些设置和版本

    SysConfig - 1.23.1
    CCS IDE 版本 - 20.1.1

    SDK 版本- mspm0_sdk_2_04_00_06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:
    您当前使用的 SDK 版本不包含 MSPM0C1104的示例。 我们将在下一个 MSPM0 SDK 中提供 MSPM0C1105的示例。

    此致、

    Diego Abad