This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:是否有任何节点支持裁剪

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500955/tda4ven-q1-are-there-any-nodes-that-support-cropping

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好、TI 专家、

SDK 版本:10.0

是否有任何节点支持裁剪?我们的目标是实现以下结果:

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    MSC 可支持裁剪。 但一般来说、裁剪操作很简单、因此可以通过更新起始指针和 修改输入帧大小在存储器中轻松完成。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    谢谢。