This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721E 的 CCS 设置

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500596/j721excpxevm-ccs-setup-for-j721e

器件型号:J721EXCPXEVM

工具/软件:

我按照   链接中的步骤遵循 Jacinto 7处理器的 J721EXCP01EVM 通用处理器电路板的 CCS 设置   

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html

我正在使用 windows 64位机器  

我在中遇到错误  6.3.2.以上链接中的步骤3

运行在 CCS Scripting Console 上看到的 Java 脚本时收到以下错误:

loadJSFile ("D:\TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\pdk_jacinto_10_01_00_25\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js")
正在连接到 DMSC_Cortex-M3_0!
填充 R5F ATCM 存储器...
为 R5F 写入 while (1)
正在加载 DMSC 固件... D:/TI_SDK/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04/packages/ti/drv/sciclient/sysfw/binaries/ti-fs-firmware-j721e-gp.bin soc
无法打开文件 C:\LegacyApp\ti\ccs1240\ccs\eclipse\D:soc \TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\packages\ti\drv\sciclient\driver\sysfw\binaries\ti-fs-firmware-j721e-gp.bin 以进行读取:无法打开文件
JS:> loadJSFile ("D:\TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\pdk_jacinto_10_01_00_25\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js")
正在连接到 DMSC_Cortex-M3_0!
填充 R5F ATCM 存储器...
地址0x61000000处存储器验证失败 (D:\TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\pdk_jacinto_10_01_00_25\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js#111)

如何解决内存验证失败错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    无法打开文件 C:\LegacyApp\ti\ccs1240\cc\eclipse\D:\TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\packages\ti\ soc ti-fs-firmware-j721e-gp.bin

    您是否在这些日志记录后进行了任何更改以解决该问题?

    Unknown 说:
    js:> loadJSFile ("D:\TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\pdk_jacinto_10_01_00_25\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js")
    正在连接到 DMSC_Cortex-M3_0!
    填充 R5F ATCM 存储器...
    地址0x61000000处存储器验证失败 (D:\TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\pdk_jacinto_10_01_00_25\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js#111)

    您是否每次在引导后尝试运行 launch.js 脚本时都收到此错误?

    您能否请再次检查并确保您已按照以下步骤设置要在上加载的 GEL 脚本 DMSC M3内核

    谢谢、

    Neehar

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、我已确保设置 GEL 脚本 的路径、浏览安装了 CCS 的 C 驱动器中的以下路径。

    $CCS_INSTALL_PATH/ccs_base/emulation/gel/J721E_DRA829_TDA4VM/gel/J721E.gel 

    错误:
    无法打开文件 C:\LegacyApp\ti\ccs1240\ccs\eclipse\D:soc \TI_SDK\ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_01_00_04\packages\ti\drv\sciclient\sysfw\binaries\ti-fs-firmware-j721e-gp.bin

    出现此错误后,我尝试重新运行 JavaScript 而不做任何更改。

    但我不知道为什么安装 CCS 的 C:驱动器路径和的 D:驱动器路径都是如此
    将 SDK 连接到上面、以便查找 ti-fs-firmware-j721e-gp.bin 文件。
    是否有任何方法可以重置内存或使其正常工作? 


    开关 SW8和 SW9也应处于 无引导模式正确?
    SW8[1-8]= 1000 1000
     SW9[1-8]= 0111 0000 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 文档说明

    • 使用 PDK 软件包的绝对路径编辑变量"pdkPath"、即 ${PSDK_RTOS_PATH}/pdk_jacinto_{VERSION}/软件包

    pdkPath 应是直至  ${PSDK_RTOS_PATH}/pdk_jacinto_{VERSION}/   只是因为这是在 launch.js 脚本中引用它的方式。  

    问题的解决方法。