This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:与 Micron Technologies eMMC/NAND 器件 MTFC32GBCAQTC-AAT 兼容

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500696/tda4vp-q1-compatibility-with-micron-technologies-emmc-nand-device-mtfc32gbcaqtc-aat

器件型号:TDA4VP-Q1

工具/软件:

TDA 处理器:TDA4VMP88 [TDA4VP88TGAALYRQ1]   

我们计划使用 Micron Technologies 推出的这款容量为32GB 的新 eMMC/NAND 器件"MTFC32GBCAQTC-AAT"。 我们想知道 TI SDK/驱动程序是否支持该器件。

如果有任何技术阻止使用此设备、或与使用此设备相关的勘误表、请提供相应的详细信息。

谢谢

Suresh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    只要 eMMC 器件符合 JEDEC 5.1规范、硬件方面就没有限制。

    此致
    Diwakar