This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:TPS51200是否可用于 AM62和 DDR4 VTT 电源?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TMDS64EVM, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500914/am623-can-the-tps51200-be-used-for-am62-and-ddr4-vtt-power-supplies

器件型号:AM623
Thread 中讨论的其他器件:TPS51200TMDS64EVMSK-AM64B

工具/软件:

大家好!

我对如何将 AM62x 或 AM64x 与 DDR4连接有疑问。

・AM62x 评估板似乎未实现 VTT 电源。
・如果需要 VTT 电源、TPS51200是否可以使用此电源?
・是要连接到 VTT 电源 A0-13、WE_n、CAS_n、RAS_n、ACT_n、 BA0、BA1、BG0、PAR、CS_n ODT、CKE?
・ 是否有用作连接示例的电路图?

此致、

ITO