Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM
工具/软件:
我运行的命令如下:
、Ω 启用开关模式
IP 链路设置 DEV eth0 down
IP 链路设置 DEV eth1 down
睡眠1
IP 链路设置 dev eth0 up
IP LINK 设置 DEV ETH1 UP
睡眠2
DevLink 开发参数集 platform/8000000.ethernet name switch_mode value true cmode 运行时
睡眠1
ip link add name br0 type bridge
睡眠1
IP 链路集 dev eth0 master br0
IP LINK SET DEV ETH1 MASTER BR0
IP 链路设置 DEV BR0类型桥接器 STP_STATE 1
IP 链路设置设备 br0 up
桥接 VLAN 添加设备 br0 vid 1自身
桥接 VLAN 添加设备 br0 vid 1 PVID 未标记的自身
ip addr add 192.168.1.101/24 dev br0
内核日志如下:
 
2、我尝试链路 br0上下,发现它恢复的时间需要30秒以上

如您所见、日志显示 br0准备就绪需要30秒、但是、我使用 PC ping 192.168.1.101 (br0 IP)可能需要更多时间、时间似乎是随机的、有时需要超过60秒。
3、我尝试链路 eth0上下(通过拔下电缆),发现它恢复的时间需要60秒以上

此外、内核日志显示30s、但实际上它需要60s。
eth0和 eth1情况相同。
这些恢复时间是我们预期的吗?
感谢您的答复。