This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:具有 SDIO 1XL Murata 的 AM625测试

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502115/am625-test-of-am625-with-sdio-1xl-murata

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62B-P1

工具/软件:

我将评估如何 将 AM625 (BeaglePlay)与 SDIO 1XL Murata WIFI 模块搭配使用。

由于 BeaglePlay 没有 M.2接口、我想知道是否将 SK-AM62B-P1板与 M.2 1XL Murata (1XL M.2模块-嵌入式艺术家)一起使用是不是好主意?

BeaglePlay 和 SK-AM62B-P1的 处理器与同一系列 Sitara AM62x 和不同的 Linux 系统略有不同。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您可以查看 SK-AM62B-P1 EVM 原理图(在 TI.com 上提供)以了解其 M.2接口设计、从而查看是否可以插入1XL 模块。 如果是、可以使用 SK-AM62B-P1电路板进行评估。