This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:器件'Cortex RH22S'当前无法识别。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501398/j722sxh01evm-device-cortex-rj722s-is-not-currently-recognized

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

我使用 的是 J722SXH01EVM。  我有根据 J722S SDK 构建的示例:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22/docs/api_guide_j722s/index.html

但是、设置断点和在 CCS 中编译等简单任务似乎不起作用(尽管我可以修改 C 文件并使用 SDK 提供的 make 文件重新编译)。

我尝试导入工程、但收到以下错误: "当前无法识别器件"Cortex RJ722S"。

我在 Linux 计算机上运行的 CCS12.5和 Windows 计算机上运行的 CCS12.8/CCS20.1.1上尝试过此方法。

我在这里希望了解如何根据您的示例(以带有 FreeRTOS 的 R5F 内核为目标)继续开发新项目、使断点正常工作并在 CCS 中正确编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="47297" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501398/j722sxh01evm-device-cortex-rj722s-is-not-currently-recognized

    我尝试导入工程、但收到以下错误: "当前无法识别器件"Cortex RJ722S"。

    [/报价]

    遗憾的是、Jacinto 器件和 J722S 不支持将工程导入 CCS。

    Haodong Zheng Zheng 说:
    我有根据 J722S SDK 构建的示例:

    鉴于您在从 SDK 构建示例时没有遇到问题、我建议按照 入门 步骤执行 EVM 设置以使用 SBL NULL 刷写器件、然后按照这些说明 在 CCS 中加载示例并将其运行到给定内核。

    Haodong Zheng Zheng 说:
    我已经在 Linux 计算机上运行的 CCS12.5和 Windows 计算机上运行的 CCS12.8/CCS20.1.1上尝试过此方法。

    我建议在 Linux 计算机上使用 CCS 12.5设置、因为它完全支持 SDK 的所有功能。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  根据您的链接加载和运行。  双击行号安装断点将被忽略(当我点击"Run"时、代码会在它们之后立即执行)。  我可以查看变量并单步执行代码、但不遵守断点。  我相信这很简单、但如何设置断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴听到这对您有用。

    双击行号安装断点将被忽略(当我点击"Run"时代码会在它们之后执行)。

    您能否在设置断点时确认内核已停止?

    此外、您能否确认断点符号未灰显、看起来像下面随附的图像?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我确定程序已停止。  我有使用其他基于 Eclipse 的 IDE 的经验、我确信断点已设置、而不是灰显(已禁用)。  我最终通过右键点击并选择"硬件断点"来让它们正常工作。  请注意、它会忽略我通过双击设置的常用断点(我正在使用软件断点、但我不确定)。

    我会说"不确定"、因为我在调试时正在确保工程正确设置、并删除了该尝试。  现在我在这个工程中可以正常工作、因此我假设设置不正确。

    感谢您抽出宝贵的时间、耐心了解可能出现的简单用户错误。

    谢谢、

    Tim。