This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SDK 11:Processor SDK 发行说明中的工具链指令是否已过时?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502014/am62p-sdk-11-toolchain-instructions-in-processor-sdk-release-notes-are-outdated

部件号:AM62P

工具/软件:

您好:

当我注意到说明下载11.3版本而不是 版本说明中所述的13.3工具链时、我当时正在设置 ARM 工具链。 这是一个可能的拼写错误吗? 如果有、请提供新的更新说明。

谢谢您、

-工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Job:

    感谢您的报告。 "GCC 工具链设置"页面中的信息已过时、应指向工具链 v13.3。 我会将问题反馈给我们的开发团队。

    同时、SDK11.0安装程序中提供了正确的工具链。