工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否提供以下 ESM 功能的一些说明?

SDLR_WKUP_ESM0_ESM_LVL_EVENT_WKUP_PSC0_PSC_MOD_WKLP_MCU_R5_1_CS1_CLKSTOP_REQ_0
客户在使用 Linux SDK10.1 + RTOS SDK10.1之前、背景说明工作正常、最近他们率先收到了 Linux SDK11迁移申请、现在又变成了 Linux SDK11 + RTOS SDK10.1。 然后、他们在其应用程序运行时发现问题、如果他们关闭 R5F1-1内核、系统将复位(之前 Linux SDK10.1 + RTOS SDK10.1没有此问题)。 经过大量深潜测试后,他们终于找到了根本原因 SDLR_WKUP_ESM0_ESM_LVL_EVENT_WKUP_PSC0_PSC_MOD_WKLP_MCU_R5_1_CS1_CLKSTOP_REQ_0。 如果他们禁用这个 ESM 错误位、则不会有问题。
因此、客户想知道这个 ESM 错误位的含义或功能是什么? 请您解释一下吗?
谢谢、
Kevin