This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:处理器论坛

Guru**** 2428120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501390/am62p-processors-forum

部件号:AM62P

工具/软件:

您好、TI。

我写信通知、GTK4框架现在使用 GLES、在59.7 Hz 的2D 帧速率下具有良好的性能。

祝你一切顺利、  

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexey:

    感谢您分享此更新。 请随时在此处分享您的说明、这可能对他人有帮助。  

    此致、
    Krunal