主题:DRA821中讨论的其他器件、
工具/软件:
尝试在引脚 C14上使用 WKUP_GPIO0:6。
器件:DRA821U4TGBALM 
数据表:DRA821U-Q1、DRA821: SPRSP57E–2020年4月–2023年6月修订: www.ti.com/.../dra821u.pdf
失败的 pinconf:  J721E_WKUP_IOPAD (0xd8、PIN_INPUT、7)/*(C14) WKUP_GPIO0_6 */ 
工作引脚配置:J721E_WKUP_IOPAD (0x70、PIN_INPUT、7)/*(C14) WKUP_GPIO0_6 */ 
第85页的数据表断言引脚 C14的 padconf 寄存器的偏移量为1C0D8。 同意使用 pinmux 工具和 sysconf。 但有效的是0x1c070。
如果我查看的是正确的数据表、那么我很难理解这里有什么问题。
注意:这是在 wkup_pmux2上、主要是来自 SDK 的默认配置、如此由 R5控制(我想)。 有没有理由认为这很重要?
&wkup_pmx2{ 
 wkup_gpio_pins_default:wkup-gpio-default-pins{ 
  pinctrl-single、pins =< 
   J721E_WKUP_IOPAD (0x70、PIN_OUTPUT、7)/*(C14) WKUP_GPIO0_6 */ 
  >; 
 }; 
};