This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:BOE 汽车12.3英寸显示屏不适用于 TI Yocto Linux (tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499488/sk-am62p-lp-boe-automotive-12-3-inch-display-is-not-with-ti-yocto-linux-tisdk-default-image-am62pxx-evm-10-01-10-04-rootfs-wic-xz

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

我 在  SK-AM62P-LP 电路板上连接了 BOE Automotive 12.3英寸显示器(1920*720)、但它不能与 TI Yocto Linux (tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz)一起使用。

但同一显示器和  SK-AM62P-LP 电路板 支持 boot2qt Linux。

如何修复此错误?

此致、

Karthikean M.


e2e.ti.com/.../Display-Failure.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享以下信息:
    您的 dts 和驱动程序更改、显示类型:OLDI/DPI/HDMI/DSI、在 Linux 控制台上显示 kmsprint 和 kmstest 结果(工作案例和非工作案例)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有对 DTS 文件进行任何更改。 我们使用的是默认设置、可在  tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz 中找到。 我们使用的是 HDMI 显示 接口。 一旦我们使用显示器引导硬件、USART 除外、没有其他外设正常工作、它将进入错误状态并能够在 UART 上进行通信、并且持续打印错误消息。 您可以检查显示 Failure.txt 文件中的错误消息。  

    申请您为电路板提供所需的设置以在 DTS 文件中支持 HDMI 显示(1920*720@60)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请求您为电路板提供所需的设置、以支持 DTS 文件中的 HDMI 显示(1920*720@60)?

    不需要进行此类更改。 驱动程序从显示屏读取 EDID、以根据首选的显示模式配置时序和时钟。
    正如一个健全性检查,你是否能够得到显示当你使用普通的 HDMI 显示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们已经测试了12英寸 HDMI 显示器(1920*1080),工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、
    此外、您是否还验证了显示面板? 当您通过 HDMI 连接您的 PC/笔记本电脑时、它是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚意识到您已经使用 boot2qt 测试了显示器。 让我在内部进行研究、下周结束时再联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了最新的 tisdk-default-image-am62pxx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz 映像进行了测试  HDMI 显示器(1920*720@60)、工作正常。 我  现在无法使用这张最新映像、此处 TI 将 qt5 (qmake)升级到 qt6 (cmake)、最新的 ti-apps-launcher 存在一些问题、 构建命令文档也未更新。 现在我没有其他选项、我  只能将 tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz 映像与 qt5 (qmake)一起使用。  

       是否要求您提供 tisdk-default-image-am62pxx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz 和 tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz 之间的显示驱动程序更改?  并向我建议如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您分享观察结果。

    最新的 ti-apps-launcher 存在一些问题、 构建命令文档也未更新

    目前、编译存在已知问题、我们正在尝试解决这些问题。 有望在下一个或两个版本中修复此问题。

    只是为了确认我理解你正确,你说你的 BOE 显示与11.00.09.04 SDK 工作,而它不适用于10.01.10.04 SDK ?

    您是否可以尝试在10.01.10.04 SDK 上应用此补丁并查看其是否有效:
    https://lore.kernel.org/linux-i2c/20250228140420.379498-1-andreas@kemnade.info/