This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:显示 TDA4VEN 中的参数

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500897/processor-sdk-j722s-display-params-in-tda4ven

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具/软件:

您好:

SDK 版本:10.

我目前正在尝试更改显示参数、以便在 j722s SDK 中使用1920X720显示器、但找不到我必须更改才能进行更改的代码。

通常在 TDAHigh 中、我们会在 vision_apps/platform/rtos/common/app_init.c 中更新这些参数 但是对于 j722s 单个显示器,我不能更改这些参数,因为代码没有它们。 请建议我如何实现此目标、要更改哪些代码、要构建哪些代码。

通常、我想下面屏幕截图中提到的位置是我们更改不同显示器的显示参数的位置。 但对于 Enable_dss_single、没有此选项。 您能告诉我如何实现这个目标吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    即使是 J722S、您也可以在 J722S 平台 的类似位置更新时序参数、但目前 HDMI 输出 的分辨率固定为1080p  、代码使用 platform/j722s/rtos/MCU2_0/generated/ti_drivers_config.c 文件中的默认时序参数、并在 appDssInit -> DispApp_create -> DispApp_initDssParams API 中设置。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    在搜索 MINFO 定义后、我们观察到没有根据下面屏幕截图中提到的注释设置像素时钟(突出显示)。 您能否确认我们是否可以将此参数分配给  appDssInit -> DispApp_create -> DispApp_initDssParams API 中的自定义值。 目前、我们正在尝试对 DispApp_initDssParams 中的显示参数进行硬编码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srikar、

    这在 变量 gSocModuleClockFrequency 中的 vision_apps\platform\j722s\rtos\MCU2_0\generated\ti\power_clock_config.c 文件中完成。  

    此致、

    Brijesh