工具/软件:
大家好、 我将 两个摄像头(名为 ox03c 和 ox05b)与 AM62A7-Q1连接。 首先、我尝试运行一个流水线 、 分别从 ox03c 或 ox05b 捕获视频数据。 以下流水线成功运行:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 io-mode=5! 视频/x-Bayer、宽度=1360、高度=670、格式=bggr12、帧速率=50/1! 队列泄漏=2! tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX3C DCC-ispfile=/opt/imaging/ox3c/dcc_viss_wdr.bin sink_0::dcc-2afile=/opt/imaging/ox3c/dcc_2a_wdr.bin sink_0::device=/dev/v4l-subdev3 formatmsb=9 using-ir-mode=false sink_0:::pool-size=1 src:::pool-size=1! video/x-raw、format=NV12、width=1360、height=670、帧速率=50/1! 队列 max-size-buffers=1 leafy=0! fakesink
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video4 io-mode=5! 视频/x-Bayer、宽度=2592、高度=1940、格式=bggi10、帧速率=20/1! 队列泄漏=2! tiovxisp sensor-name=SENSOR_OX05B_RGBIR dcc-ispfile=/opt/imaging/ox05b/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2afile=/opt/imaging/ox05b/dcc_2a.bin sink_0:::device=/dev/v4l-subdev4 formatmsb=9 using-ir-mode=true sink_0:::pool-size=1 src:::pool-size=1! video/x-raw、格式=NV12、宽度=2592、高度=1940、帧速率=20/1! 队列 max-size-buffers=1 leafy=0! fakesink
但是、 当我 尝试 同时运行上述两个流水线时、发生了错误。 需要注意的是、终端上没有打印任何日志、而管道刚刚被封锁。
我还使用 yavta 命令 从 v4l2src 捕获原始数据并通过 DCC 工具显示它们。 请注意、原始数据 是正确的。
您能告诉我问题是什么吗?
感谢您的回答!