This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:通过 DDR 测试来识别故障地址行

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501826/am5728-ddr-testing-to-identify-the-faulty-address-line

器件型号:AM5728

工具/软件:

您好、

我正在处理 AM572x、并尝试在 DDR 上执行阻塞地址线路测试。 其中一条 DDR 地址线被短接,我想通过将基于地址的模式直接写入 DDR 存储器(例如,写入addr位置addr)而不触发存储器验证来确定哪一条。
目前、我无法写入内存位置、显示内存验证失败。 所以、我需要跳过这个存储器验证部分。 所以、

我的问题:

  1. 如何在 GEL 或脚本化存储器写入期间完全禁用 CCS 中的存储器验证?

  2. 是否有避免验证的 CCS 首选项、GEL 配置或命令行方法(DSS、脚本控制台等)?

  3. 在写入不稳定或部分工作的存储器区域(例如、由于硬件问题)时、CCS 是否存在已知行为?

此致、

Ravi