This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:MCU_I2C0、WKUP_I2C0与 PMIC 的连接 P/N:PTPS6522430RAHRQ1

Guru**** 2438020 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501175/sk-am62p-lp-mcu_i2c0-wkup_i2c0-connection-to-pmic-p-n-ptps6522430rahrq1

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

你好 Kallikuppa Sreenivasa.

继续我们在 这一主题中的讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500189/sk-am62p-lp-mcu_i2c0-wkup_i2c0-connection-to-pmic/

我也通过下面的原始问题为 PMIC 团队打开了一个新主题:

我们注意到、在  SK-AM62P-LP PMIC 实现中、MCU_I2C0和 WKUP_I2C0总线都连接到 PMIC 引脚

我们希望 从 PMIC 断开 MCU_I2C0线路并将其用作 GPIO。

我的问题是:

断开 MCU_I2C0并仅保持 WKUP_I2C0 连接的含义是什么? 对 PMIC 运行或未来的低功耗模式支持是否有任何影响?

2.两条总线连接到 PMIC 的原因是什么? TI 的 BSP 使用这两者进行 PMIC 通信吗?

感谢您的支持、
Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon  

    由于标题具有 SK-AM62P-LP、因此向我分配了查询。

    检查一下问题并将其分配给 PMIC 团队。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    从 PMIC 的角度来看、不使用 I2C2没有问题。 正如原始线程中已经指出的、I2C2仅用于 Q&A 看门狗、但也可以由 I2C1承载。 此外、触发看门狗也可以通过 GPIO2使用、但也可以选择根本不使用它。 在我看来、WKUP 域负责低功耗模式、因此不会以任何方式影响低功耗模式。  

    PMIC 使用两条 I2C 总线的原因是、当不需要通过同一总线进行恒定的看门狗通信时、主 I2C 有更多的带宽。 尽管带宽允许、但在同一总线上运行它们时没有限制。 为了在 I2C1线路上使用 Q&A 看门狗、GPIO1和2必须分配到 I2C2功能以外的任何位置、并且不需要其他任何东西。 请注意、在这种情况下、仍需要 I2C2地址才能通过 I2C1线路来对看门狗寄存器进行寻址。

    此致、

    Niko