This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352:引导配置约两个 Mii PHY 并从 NOR 闪存启动。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501174/am3352-am3352-boot-configuration-about-two-mii-phy-and-boot-from-nor-flash

器件型号:AM3352

工具/软件:

当我 在电路板上使用 AM3352时、我需要两个 MII 接口来进行 qucik 数据传输以及从 NOR 闪存引导。 MII PHY 为 JL1111、NOR 闪存为 MT28EW256ABA。 如何配置引脚、是否需要一些漏斗装置? 请给我一个成功启动的成品设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jam Ady、  

    感谢您的查询。

    我想了解您的问题-这是一个新项目吗、您是否正在寻找一些设计参考。

    TI.com 上提供了可用的参考资料。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    、使用了 Am3352服务器年、在旧电路板中、我们刚刚使用了一个 MII 、、因此 SYSBOOT 配置引脚不是 MII 引脚多路  复用器、但我们有一种针对两个 MII 接口的新设计、、因此 SYSBOOT 配置引脚需要对使用 LCD_DATA0至 DATA7的 NOR 闪存 A0-A11进行多路复用。 我的问题是"如何设计? 您能为我提供一些此设计的参考资料吗?"

    顺便说一下、  TI.com 上提供了可用引用、我们已经检查过、但不会解析我的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jam Ady、  

    感谢您的意见。

    让我与专家一起回顾并回归。

    此致、

    Sreenivasa.