This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM GPIO LED 闪烁 FreeRTOS

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500763/tmds64evm-tmds64evm-gpio-led-blink-freertos

器件型号:TMDS64EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

参考 MCU 版本: mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32

对于 参考工程 gpio_led_blink"a53ss9-0_freertos"、我想使工程使用 R5F 控制器运行

而不是 A53处理器的示例。 我应更改什么以创建运行 R5F 和 FreeRTOS 的新 GPIO_led_blink?

谢谢、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    Unknown 说:
    要创建运行 R5F 和 FreeRTOS 的新 GPIO_led_blink、我应该做什么?

    SDK 中提供了适用于 NoRTOS 的 R5F 示例。

    请参阅  examples_drivers_gpio_LED_blink 

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 我指的是这个 GPIO 示例,而不是 I2C :  

    或者与 NORTOS 一起提供的 DDR 测试的其他示例、我想使用 FreeRTOS 使其不包括如何更改 main.c:  

    通常、要执行的设置和过程是什么、从 SysConfig 到 make 文件和/或其他设置才能实现此目的。

    谢谢、

    Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    通常、从 SysConfig 到 make 文件和/或其他设置要执行哪些设置和过程才能完成此操作。

    您可以采用任何空 FreeRTOS 工程并编辑空工程本身的代码。

    此致、

    Tushar