请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI 专家
我发现日志信息从 dmesg: KASLR 由于缺乏种子被禁用。 这一消息来自
ti-linux-kernel-6.6.58/arch/arm64/kernel/kaslr.c 文件中的 kaslr_init 函数 
   我确定已在 KASLR 上启用配置、并在设备树中添加/chosen/kaslr-seed 节点。 
/选择{ 
    kaslr-seed =<0x10000000>; 
};
};
   输入 rootfs:键入 cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail 的命令 、结果为256 
我们希望 启用 KASLR
我们怎么能做呢?
谢谢、支持我们