This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:AM62D 可处理的最大指令延迟时间以及 CPU 或 DSP 周期数。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502481/am62d-q1-maximum-instruction-delay-time-and-number-of-cpu-or-dsp-cycles-that-can-be-handled-by-am62d

器件型号:AM62D-Q1

工具/软件:

大家好!

客户正在考虑 AM62D。
是否有文档总结 AM62D 中一条指令所需的 CPU 或 DSP 周期数?

当前使用的自定义 DSP 对于某些进程有保证的最大延迟时间。
因此,即使其他过程变得繁重,也可以保证一定的加工时间。

AM62D 可以处理多少个指令周期或延迟时间(例如编解码器处理时间要求)?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    每条指令的周期数因指令而异。 更重要的是在循环中执行迭代所需的周期数。 C7x 是一种超长指令世界(VLIW) DSP、其中代码优化依赖于循环的软件流水线。 它确保循环中的连续迭代是重叠的、以便充分利用 DSP 中的计算单元。 在良好优化的软件流水线代码中、每个周期都可以生成新的结果。  建议您查看 C7000 C/C++优化指南、了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/spruiv4b/spruiv4b.pdf。 第2.3节更详细地介绍了此主题。  

    如果这样做无法回答您的问题、请提供更多详细信息。

    此致、

    Qutaiba