This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:部分 IO 模式的电源

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502989/am2754-q1-power-of-partial-io-mode

器件型号:AM2754-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

您能分享部分 IO 低功耗模式下的功耗吗? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhu Xingyu

    当 VDDSHV_CANUART IO 设置为3.3V 且 VDD_CANUART /VDDR_CANUART 为0.85V 时、我们在室温(25°C)下测得 AM275x 的功耗为389uW。  

    此致、

    Erik