This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:从文本文件中添加监视表达式

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503416/ccstudio-add-watch-expressions-from-text-file

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好:

在 CCSv20.1.1中、是否可以通过文本文件添加监视表达式? 以前有一个"Expressions"菜单可用于在 CCS12中导入表达式。 是否仍有办法做到这一点?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在 CCSv20.1.1中、是否有办法通过文本文件添加监视表达式? 以前有一个"Expressions"菜单可用于在 CCS12中导入表达式。 是否仍有办法做到这一点?

    还没有。 该版本计划用于 CCS 20.3.0: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12251

    谢谢

    Ki