This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:上电时 GPIO 切换看门狗。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502254/sk-am62b-p1-gpio-toggling-watchdog-when-power-on

器件型号:SK-AM62B-P1
主题:TPS3823中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

My SDK: AM62X-AM62X  适用于 AM62x 的 PROCESSOR-SDK-LINUX

版本:10.01.10.04
发布日期:2024年12月20日

我计划在上电时通过 AM62切换看门狗 IC (例如 TPS3823) WDI 的 GPIO。

MCU 域 GPIO:  无法在 R5 SPL 下 进行控制、但 A53 SPL/u-boot 将正常工作。

MAIN 域 GPIO: 无法在 R5 SPL 和 A53 SPL 下进行控制、但 A53 u-boot 正常工作。

请支持这个主题、谢谢。

此致、

Louis Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该用例尚未经过 TI 验证、因此不清楚是否可行。 在 R5 SPL 处、不太可能开启为 I/O 供电所需的电源域、因为它只需要加载 TIFS、A53等关键元件

    其他客户通常会在 A53 SPL 或 U-Boot 阶段工作、处理对启动器件不重要的外设。

    此致、

    Anshu