This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:USB VBUS 设计指南

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500545/processor-sdk-am62x-usb-vbus-design-guidelines

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具/软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:  

我想了解一下  集成式 USB VBUS 检测  、我们遵循了定制电路板中推荐的硬件设计、如下所示:

根据数据表、建议的工作电压范围 USB0_VBUS 引脚为0V 至3.465V 、  

我想了解其工作逻辑;我知道该引脚是一个电压检测引脚、在该引脚上、处理器通过检测该引脚上的电压来确定 USB 总线处于活动状态或未处于活动状态。

我想知道在处理器代码中针对这两个阶段硬编码的电压范围、即 USB 总线激活和 USB 总线未激活时、

此致、

Tejas Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    Unknown 说:
    我想知道这两个阶段在处理器代码中硬编码的电压范围、即 USB 总线处于活动状态和 USB 总线处于非活动状态时、

    此信息不可用。 但是、USB 连接器上的 USB VBUS 电压(0~5V)应满足 USB2.0规范中定义的 VBUS 不同状态的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意;此类设计详细信息披露(如果可用)需要 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    我们已签署 NDA。  我们需要了解 SOC 中定义的电压电平是多少、用于 确定 USB 总线处于活动级、以及 SOC 中定义的电压电平是多少 、用于确定 USB 总线不是活动级。  

    我们观察到 USB 模块在 BCI 测试中复位。  

    有关更多详细信息、请参阅以下链接。  

    PROCESSOR-SDK-AM62X:设备模式下的 USB 复位(DEVT.USBReset 事件)。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Tejas Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    如上所述、所有 VBUS 级(不同的阈值电压)都在 USB2.0规范中定义。