This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:如何为 CPSW9G 启用 SGMII2且支持2.5Gbps

Guru**** 2481535 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503219/tda4vm-q1-how-to-enable-sgmii2-w-2-5gbps-support-for-cpsw9g

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家

这是对此主题的扩展讨论。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470076/tda4vm-eth-cpsw9g-how-to-set-the-cpsw9g-port-rate-to-2-5gbps

以下是几个问题:

(1)如何 为 SGMII 2启用 XAUI 接口并支持2.5Gbps?

(2)是否需要  通过 TDA4VM 启用 XAUI 来提供2.5Gbps 的支持?

(3)如果这是两个 SoC 之间的 MAC 到 MAC 连接、则其中一个器件(TDA4)支持 XAUI、而另一个不支持 XAUI。

根据这种情况、它是否具有2.5Gbps 的兼容性问题

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    (1)如何 为 SGMII 2启用 XAUI 接口并提供2.5Gbps 支持?

    如前所述、要为 XAUI 配置串行器/解串器接口。

    此外、将串行器/解串器时钟配置为156.25MHz、通道速率为3.125G

    Unknown 说:
    (2)是否需要  通过 TDA4VM 启用 XAUI 来提供2.5Gbps 支持?

    是、您需要在串行器/解串器侧启用、并将 PHY 连接到 CPSW。

    Unknown 说:
    (3)如果这是两个 SoC 之间的 MAC 到 MAC 连接、则其中一个器件(TDA4)支持 XAUI、而另一个不支持 XAUI。

    在该通信中、不会发生、因为 XAUI 仅支持2.5Gbps 链路速度、通道速率为3.125G。

    此致。
    Sudheer